请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8886AT 主题中讨论的其他部件: MSP430F2617
大家好,
我们是否有一个命令列表供客户在其自己的LabVIEW应用程序上使用,以控制DRV8886AT评估模块(我们用于GUI的列表)? GUI按预期工作,但他们询问了以下问题,我不知道这一点:
我们正在尝试通过MATLAB与主板通信,以便在最短时间内进行尽可能多的测试,并为所有测试建立数据库。 我们正在尝试研究发送给它的命令或查找相关的参考手册,但目前尚未找到任何参考手册。
我要查找的是从GUI发送到主板的命令。 您的小组用于编程GUI以控制板的命令。 例如,唤醒线路板,设置步骤数,设置方向等的命令。
提前感谢您的帮助,
比利