This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:DRV8886ATEVM LabVIEW命令列表

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886AT, MSP430F2617
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664806/drv8886at-drv8886atevm-labview-gui-command-listing

部件号:DRV8886AT
主题中讨论的其他部件: MSP430F2617

大家好,

 

我们是否有一个命令列表供客户在其自己的LabVIEW应用程序上使用,以控制DRV8886AT评估模块(我们用于GUI的列表)? GUI按预期工作,但他们询问了以下问题,我不知道这一点:

 

我们正在尝试通过MATLAB与主板通信,以便在最短时间内进行尽可能多的测试,并为所有测试建立数据库。 我们正在尝试研究发送给它的命令或查找相关的参考手册,但目前尚未找到任何参考手册。

 

我要查找的是从GUI发送到主板的命令。 您的小组用于编程GUI以控制板的命令。 例如,唤醒线路板,设置步骤数,设置方向等的命令。

 

 

提前感谢您的帮助,

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Billy:

    我们没有命令列表。

    GUI编辑器自动处理事务。 USB命令发送到EVM,并转换为可读取或写入特定存储器位置的UART命令。

    USB嗅探器可用于捕获命令。 内存位置可以在源代码的Pragma.c和lnk_msp430f2617.cmd文件中找到。