请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8711 主题中讨论的其他部件:, CSD8.8537万ND
我尝试参考文档SLVA637调整当前波形。
(DRV8711衰减模式设置优化)。
我认为我的情况与目前的失真模式5 (第11页)相似。
所以我先更改了参数toff。
但我永远不能解决零交叉时的变形问题。
"请参阅已证明的捕获。"
这种情况下的原因是什么?
是否有任何需要检查的地方?
测试条件:VM=24V,iTorque=1.4A Micro-step =1/128
DECMOD 101全自动混合衰减
TBLANK 2.56us
ABT 开
TDECAY 4US
太好了 1美国
此致
Kei.Sugimoto