This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:关于电流波形失真

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664349/drv8711-about-distortion-of-current-waveform

部件号:DRV8711
主题中讨论的其他部件:CSD8.8537万ND

我尝试参考文档SLVA637调整当前波形。
(DRV8711衰减模式设置优化)。

我认为我的情况与目前的失真模式5 (第11页)相似。
所以我先更改了参数toff。
但我永远不能解决零交叉时的变形问题。

"请参阅已证明的捕获。"

这种情况下的原因是什么?
是否有任何需要检查的地方?

测试条件:VM=24V,iTorque=1.4A Micro-step =1/128

DECMOD 101全自动混合衰减
TBLANK  2.56us
ABT       开
TDECAY  4US
太好了     1美国

此致
Kei.Sugimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugimoto-san,您好!

    使用的感应电阻值是多少?
    扭矩设置是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san。
    感谢您快速回复。

    >使用的感应电阻值是多少?

    我使用它的0.05Ω 与Evaluate Board BOOST -DRV8711相同。

    >扭矩设置是多少?

    扭矩寄存器设置为17h 20h。
    和ISGAIN将5设为默认值。
    因此我计算的IFS为1.375A。
    实际测量结果是1.41。

    信号波形可能取决于电机的特性。
    我将相关参数写在下面。

    VM:24V
    QG:14nC (使用CSD8.8537万ND)
    RDS:12.5 mΩ(使用CSD8.8537万ND)
    RL:5.4Ω/相
    LL:2.9mH/相
    cl:未知
    θ:1.8 /步骤
    IL:1.0A/相
    Rsense:0.05Ω
    nm :128步长

    此致
    Kei.Sugimoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugimoto-san,您好!

    许多较低的步进都在放大器的偏移电压范围内。 增加感应电阻应该会有所帮助。

    请尝试将您的感应电阻调整为0.3或.33欧姆。 将消隐时间减少到1us也会有所帮助。