This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:直流刷电机控制

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663706/boost-drv8711-dc-brushed-motor-control

部件号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430G2DRV8711

Howdy,

我 想问一下,TI是否有任何合适的直流电机控制解决方案。 我正在尝试控制旧操纵器PUMA UNIMATE 200的直流电机伺服。 有六个直流电机,其工作电压为90伏。 我曾尝试使用Boost DRV 8711旋转电机,但遗憾的是,如果没有GUI,我无法将此增压器组件与MSP-EXP430G2配合使用。

我只想控制来自F2.8069万的PWM信号并使用DRV8711作为放大器。 有什么简单的方法可以将其连接起来吗?

我非常感谢任何建议。

非常感谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Slevin9q,

    请访问 www.ti.com/.../tiducr6a.pdf

    这应提供有关如何将DRV8711连接至适用于您的应用的栅极驱动器的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Rick,

    我当前正在尝试通过SPI总线启用DRV8711 Booster pack 然后,它应作为电机的动力单元工作。

    感谢你的帮助

    Michael