请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOST-DRV8711 主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430G2, DRV8711
Howdy,
我 想问一下,TI是否有任何合适的直流电机控制解决方案。 我正在尝试控制旧操纵器PUMA UNIMATE 200的直流电机伺服。 有六个直流电机,其工作电压为90伏。 我曾尝试使用Boost DRV 8711旋转电机,但遗憾的是,如果没有GUI,我无法将此增压器组件与MSP-EXP430G2配合使用。
我只想控制来自F2.8069万的PWM信号并使用DRV8711作为放大器。 有什么简单的方法可以将其连接起来吗?
我非常感谢任何建议。
非常感谢
Michael