请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8825EVM 主题中讨论的其他部件:DRV8825
大家好,
我正在使用 DRV8825步进驱动器,驱动器IC正在加热,
步进驱动器感应电阻为0.2欧姆,参考电压为0.9 伏
步进电机规格:
1.24 电压
每个绕组0.72A
我们的应用程序在室温度下运行
请建议我如何注意PCB中的散热,以及如何减少热量
提前感谢
谢谢,顺祝商祺
克利须那