This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825EVM:加热问题

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663848/drv8825evm-heating-issues

部件号:DRV8825EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8825

大家好,

我正在使用 DRV8825步进驱动器,驱动器IC正在加热,

步进驱动器感应电阻为0.2欧姆,参考电压为0.9 伏

步进电机规格:

1.24 电压

每个绕组0.72A  

我们的应用程序在室温度下运行

请建议我如何注意PCB中的散热,以及如何减少热量

提前感谢

谢谢,顺祝商祺

克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krishna:

    由于FET的功率消耗,器件温度将会升高。

    您的意思是"加热"?

    设备是否进入热关机状态?

    您使用的衰减设置是什么?

    您是否有电流探头来捕获电机电流? 如果您提供了范围捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复...

    设备不会进入热关机状态,但设备温度会升高,

    我选择了混合衰减