This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:用于保护输入的串行电阻器

Guru**** 2372970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663464/drv8872-q1-serial-resistor-to-protect-inputs

部件号:DRV8872-Q1

尊敬的团队:

是否需要串行电阻来保护DVR8872-Q1的IN_1和IN_2? 下拉电阻前面是否有需要保护的ESD结构,或者我们是否可以依赖内部下拉电阻器本身? 理想情况下,我们不会将外部组件花费在费用上。 如果需要电阻器,您建议使用什么值?

谢谢

卢茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lutz,

    需要什么类型的ESD保护? 该设备具有HBM,CDM和MM保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    它是仅MCU和DRV输入之间的电路板内部连接。 当时并无任何ESD要求。 我们只是想确保我们不会拾取一些可能会损坏输入的峰值。 此外,如果5V MCU出现静态高故障,内部下拉功能应能处理功率消耗。 需要125°C
    谢谢
    卢茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lutz,

    该设备不需要串联电阻器。 在某些情况下,添加串联电阻有助于信号反射。

    内部下拉设计用于处理功耗。