请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8872-Q1 尊敬的团队:
是否需要串行电阻来保护DVR8872-Q1的IN_1和IN_2? 下拉电阻前面是否有需要保护的ESD结构,或者我们是否可以依赖内部下拉电阻器本身? 理想情况下,我们不会将外部组件花费在费用上。 如果需要电阻器,您建议使用什么值?
谢谢
卢茨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
是否需要串行电阻来保护DVR8872-Q1的IN_1和IN_2? 下拉电阻前面是否有需要保护的ESD结构,或者我们是否可以依赖内部下拉电阻器本身? 理想情况下,我们不会将外部组件花费在费用上。 如果需要电阻器,您建议使用什么值?
谢谢
卢茨