This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:GND_Xs & GND引脚是否接受0.2~0.3 V?

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332, DRV8312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663687/drv8312-do-gnd_xs-gnds-pins-accept-a-0-2-0-3-v

部件号:DRV8312
主题中讨论的其他部件:DRV8332

您好,汽车驱动团队,

为了测量直流链路电流而不是相电流,GND_A,B,C引脚和GND引脚全部连接在一起(在接线端A处),并且  在接线端A和PVDD接地之间放置一个电流感应电阻器(Rsense = 0.01 欧姆)。

问题是  GND_x和GND针脚是否 可以接受0.1~0.3 电压 来测试和校准  电流测量器件的差分放大器。

实际上,测试电压(0.1V)将应用于  Rsense的终值。 如果可能, 将对每个电路板和电路进行测试。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sewoong,

    是的GND_x和GND针脚可以接受0.1~0.3电压。

    除了直流链路之外,您是否还需要通过DRV8332控制逻辑测量电流?

    建议将GND针脚直接连接到公共接地。 如果连接接点A处的GND针脚,请在连接时考虑VDD,GVDD_x和MCU接地的返回路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我 不想测量所有三相电流(IS-A,B和C,),而是测量  直流链路返回路径中的电流(IS-Total)。 (is_x和is_total 在  数据表的图16中)

    我不理解   "通过 DRV8332 控制逻辑的电流"的含义。 你会解释我 吗?

     我在解释上犯了一个错误。

     实际上,PVDD_X和GVDD的GND针脚直接连接到公共接地,没有 Rsense。  三个GND_Xs连接在一个点(功能A),然后通过 Rsense连接到公共接地。   我的ckt与数据表的原理图示例基本相同,但is_x除外

     MCU的功率  与其他功率(PVDD,GVDD)分开,数字隔离器用于 将  控制信号传输到DRV8312。

       

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seewong,

    我不理解"通过DRV8332控制逻辑的电流"的含义。 你会解释我吗?

    >>连接的原始描述包括设备的所有接地。 这意味着任何流经设备的电流都将在并联电阻器中看到。 由于您已修改说明,因此问题不再适用。

    实际上,PVDD_X和GVDD的GND针脚直接连接到公共接地,没有Rsense。 三个GND_Xs连接在一个点(功能A),然后通过Rsense连接到公共接地。 我的ckt与数据表的原理图示例基本相同,但is_x除外

    >>常用的新描述。 只要符合电压要求,此连接就不会出现问题。