主题中讨论的其他部件:DRV8332,
您好,汽车驱动团队,
为了测量直流链路电流而不是相电流,GND_A,B,C引脚和GND引脚全部连接在一起(在接线端A处),并且 在接线端A和PVDD接地之间放置一个电流感应电阻器(Rsense = 0.01 欧姆)。
问题是 GND_x和GND针脚是否 可以接受0.1~0.3 电压 来测试和校准 电流测量器件的差分放大器。
实际上,测试电压(0.1V)将应用于 Rsense的终值。 如果可能, 将对每个电路板和电路进行测试。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,汽车驱动团队,
为了测量直流链路电流而不是相电流,GND_A,B,C引脚和GND引脚全部连接在一起(在接线端A处),并且 在接线端A和PVDD接地之间放置一个电流感应电阻器(Rsense = 0.01 欧姆)。
问题是 GND_x和GND针脚是否 可以接受0.1~0.3 电压 来测试和校准 电流测量器件的差分放大器。
实际上,测试电压(0.1V)将应用于 Rsense的终值。 如果可能, 将对每个电路板和电路进行测试。
谢谢
您好,Rick:
我 不想测量所有三相电流(IS-A,B和C,),而是测量 直流链路返回路径中的电流(IS-Total)。 (is_x和is_total 在 数据表的图16中)
我不理解 "通过 DRV8332 控制逻辑的电流"的含义。 你会解释我 吗?
我在解释上犯了一个错误。
实际上,PVDD_X和GVDD的GND针脚直接连接到公共接地,没有 Rsense。 三个GND_Xs连接在一个点(功能A),然后通过 Rsense连接到公共接地。 我的ckt与数据表的原理图示例基本相同,但is_x除外
MCU的功率 与其他功率(PVDD,GVDD)分开,数字隔离器用于 将 控制信号传输到DRV8312。