This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0987万EVM:不能写入EEPROM,DRV1.0987万EVM无反应

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661392/drv10987evm-no-eeprom-write-possible-no-reaction-from-drv10987evm

部件号:DRV1.0987万EVM
“Thread: USB2ANYDRV1.0987万”中讨论的其它部件

您好,Cole:

我在DRV1.0987万EVM上遇到的问题,我在2018年1月19日Eric Chen的威胁中描述了这个问题,但仍然没有解决。

我已经多次尝试安装所有驱动程序,库,软件(包括LVRTE2014f2std.exe),但问题仍然存在。 我还尝试了第二台装有Windows 7 Pro的PC,仍然存在相同的问题,

下面是我正在使用的Windows版本:

我希望你能帮我。

此致,

最高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ulf,

    让我们回顾一下我为Eric所做的步骤。 按此顺序执行步骤,并让我知道您在哪个步骤收到错误。

    1. DRV1.0987万EVM 用户指南中所示连接DRV1.0987万EVM
    2. 打开 DRV1.0987万EVM电源 ,并将电压适当地连接到VCC,如数据表中的器件操作范围所示
    3. 启动DRV109xx GUI (无错误)  
    4. 选择 DRV1.0987万 
    5. 单击“Enable Configuration (启用配置)”按钮并使其变为绿色(无错误)
    6. 将GUI中的参数更改为您希望存储在EEPROM中的参数
    7. 单击eeWrite,出现“Not Ready (未就绪)”窗口
    8. 单击Retry (重试),窗口消失(换言之,"Not Ready"(未就绪) EEPROM窗口不会重新出现)
    9. 此时,应对EEPROM进行编程。 关闭电源,重新打开电源,然后重新启动GUI,查看是否已使用您所做的更改正确填充寄存器

    谢谢!

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole:

    我的描述显示了错误消息:

    • 单击“Enable Configuration (启用配置)”按钮并使其变为绿色(无错误)

    • 将GUI中的参数更改为您希望存储在EEPROM中的参数
    • 单击eeWrite,出现“Not Ready (未就绪)”窗口

    • 单击Retry (重试),窗口消失(换言之,"Not Ready"(未就绪) EEPROM窗口不会重新出现)

      每次USB2ANY通过I2C发送时,消息会重新显示4次:

      5次后,此消息出现:

    我希望您知道问题是什么。

    此致,

    最高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ulf,

    我从未见过或听说过您在打开GUI (打开/创建/替换文件...)时收到的任何错误报告。

    在深入进行故障排除之前,我只想验证您是否已从正确的来源下载软件并将其安装在默认目录中。 请验证您是否从以下每个位置下载了软件:

    DRV10xx软件: http://www.ti.com/lit/zip/sloc345  
    和C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \DRV109xx EVM

    USB2ANY SDK:C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK

    LabVIEW 2014运行时引擎: http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2014/4887/en/</s>4887

    C:\ProgramData\National Instruments \MDF\ProductCache\NI LabVIEW 2014 SP1运行时引擎14.51 [SP1.4.9152万]

    如果这些位置不正确,请重新安装它们。

    谢谢!

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole:

    我使用了相同的下载链接,但Setup_DRV109xx_EVM.exe自己安装了USB2ANY 2.7 .0.0 ,所以我没有安装其他单独的USB2ANY SDK。

    在消息中使用USB2ANY 2.0 链接后(版本DRV1.0987万_EVM)与2.8 不兼容:

    因此,我必须通过新安装Setup_DRV109xx_EVM.exe来重新安装USB2ANY 2.7 .0.0 GUI,因为新的USB2ANY Explorer 2.8 .2.0 希望拥有与DRV109xx_EVM不同的USB2ANY固件:

    下面是目录的一些附加图片:

    以下是NI LabVIEW 2014 f2的安装消息:

    有什么想法?

    此致,

    最高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ulf,

    感谢您完成这些步骤并提供屏幕截图。 他们非常乐于助人。 我也要为您遇到的麻烦道歉,团队之前从未见过这种情况。

    固件和USB2ANY SDK的良好捕获。 是的,当您安装DRV10xx EVM GUI软件时,它应该已自行安装,因此您可以将其恢复到正确的版本。

    我建议您尝试以管理员身份运行应用程序,以确保访问 实验室视图文件时没有任何问题。 如果不起作用,请继续 以 管理员身份运行,并尝试替换 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \DRV109xx EVM文件夹中的配置文件(Setup.cfg)。

    如果有任何变化,请告诉我。

    最佳,

    -Cole

    e2e.ti.com/.../Setup.cfg 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cole:

    以管理员身份运行应用程序解决了我的问题。
    我有一个Micronas的应用程序,用于对模拟hallsensors进行编程,它也使用实验室视图运行时库,并且不需要在管理员模式下运行(我在使用DRV109XX EVM之前已将其删除,以确保两个应用程序之间不存在冲突)。

    此致,

    最高