请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8840 尊敬的支持团队
我在数据表中找到了有关这些容量的两个不同信息来源 –2015年12月修订(应该是实际的)
在第18页–10.1 布局指南–写下以下内容:
- '低ESR陶瓷电容器必须置于CP1和CP2引脚之间。 μF建议将VM的0.1 等级设为“额定”。
- "必须在VM和VCP引脚之间放置低ESR陶瓷电容器。 μF建议使用额定电压为16 V的0.47 值。"
现在第14页–8.2 典型应用:我可以找到:
- 对于CP1和CP2之间的容量,10nF (而非100nF)为100nF,而对于VCP和WM之间的容量,则为470nF
- 在CPG005文档–评估板–10 nF也用于CP1和CP2之间,100 nF用于VCP和VCMA之间,但没有1M欧姆的电阻器。
您能帮我找到哪个版本正确吗?或者您会说什么更好吗?
您还能帮助我了解批量容量的价值吗?
- 在您提供的文档中,您将第14页上的100µF–数据表用作CPG005。
- 在第17页–9.1。 大容量电容大小–您给出了许多影响此容量值的因素,但您没有给出任何公式来计算应使用的最小和最大容量。
您能为我提供更多信息吗?
非常感谢您的帮助。
此致,
泽维尔