This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:在CP1和CP2之间以及在VCP和VM之间使用的容量

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663877/drv8840-capacity-to-use-between-cp1-and-cp2-as-also-between-vcp-and-vm

部件号:DRV8840

尊敬的支持团队

 

我在数据表中找到了有关这些容量的两个不同信息来源 2015年12月修订(应该是实际的)

在第18页–10.1 布局指南–写下以下内容:

  • '低ESR陶瓷电容器必须置于CP1和CP2引脚之间。 μF建议将VM的0.1 等级设为“额定”。
  • "必须在VM和VCP引脚之间放置低ESR陶瓷电容器。 μF建议使用额定电压为16 V的0.47 值。"

现在第14页–8.2 典型应用:我可以找到:

  • 对于CP1和CP2之间的容量,10nF (而非100nF)为100nF,而对于VCP和WM之间的容量,则为470nF
  • 在CPG005文档–评估板–10 nF也用于CP1和CP2之间,100 nF用于VCP和VCMA之间,但没有1M欧姆的电阻器。

您能帮我找到哪个版本正确吗?或者您会说什么更好吗?

 

您还能帮助我了解批量容量的价值吗?

  • 在您提供的文档中,您将第14页上的100µF–数据表用作CPG005。
  • 在第17页–9.1。 大容量电容大小–您给出了许多影响此容量值的因素,但您没有给出任何公式来计算应使用的最小和最大容量。

您能为我提供更多信息吗?

 

非常感谢您的帮助。

此致,

泽维尔