请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2624 您好:
我发现,当我修改额定电压调节和过压调节时,输出+峰值电压无法更改。
无论我设置 '额定电压0x28,过压0x35 (1V VM)'或 '额定电压0x48,过压0x77 (1.8V VM)',输出+峰值电压始终通过测量获得3.5V。
其它相关参数包括205HZ,闭环模式。 电源电压约为3.5V
但是,使用'额定电压0x28,过压0x35 ' 和 '额定电压0x48,过压0x77 '之间的振动强度不同
在同一时间段内, 峰值电压的数量不同。 如下图所示:
额定电压0x28,过压0x35: 约22个波峰
额定电压0x48,过压0x77:约33个峰值
我 不知道 为什么峰值电压总是与3.5 有关 ,请帮我检查一下