This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:RREF值范围

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663798/drv8886at-rref-value-range

部件号:DRV8886AT
主题中讨论的其他部件:DRV8886

大家好,团队

对于DRV8886,要获得最大电流,例如 IFS=2.5A,RREF将为12Kohm,超出规格上的测试条件范围。

客户想确认IFS设置是否仍将遵循方程式1 (7.3 .4)和方程式2 (7.3 .5)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!

    是的,IFS仍将遵循方程式1和2。

    在2.5A满刻度时,热量考虑因素更为重要。 功耗增加了额外的50 %。