This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320R:MOSFET在OCP时关闭

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661383/drv8320r-mosfets-shut-down-when-ocp

部件号:DRV8320R

大家好,团队

如数据表章节8.3 所述。6.3 :

以这种方式禁用外部MOSFET时,驱动器会自动使用栅极驱动电流的较低设置,而不是编程的IDRIVE设置。 此设置允许缓慢关闭任何可能存在的大电流,以最大程度地减少系统中寄生电容造成的任何电感反冲。

关于"栅极驱动器电流的较低设置",它是否与编程的IDRIVE设置相关。 此"下部设置栅极驱动器电流"的值是多少?

谢谢你。