This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:自动偏移校准

Guru**** 2372970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663374/drv8323-auto-offset-calibration

部件号:DRV8323

您好,

DRV8323/DRV8321R设备8321设备可以通过SPI寄存器或CAL引脚执行自动偏移校准。

我想通过SPI寄存器使用校准。 PIN CAL的哪种状态? 未连接,连接至GND,连接至3.3V?

谢谢!

Mikaël

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mikaël:

    如果使用SPI进行校准,建议将CAL引脚设置为0V。

    将针脚保留为无连接也会起作用。 有一个内部100kOhm下拉至GND。