请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV110 您好TI-DRV11-Ream:
我今天已经发布了一个关于DRV110-8针版本输入电压的问题。 现在,我有另一个关于刷新脉冲的问题。 我的目标是以一种可以重新触发峰值电流脉冲的方式来处理DRV110。 没有具体的引脚,但我的想法是将EN-pin接地一毫秒左右。 然后等待一秒钟,例如。
IC这样做是否安全? 是否有其他选项可再次获取峰值电流脉冲?
谢谢,加油打气,
Thomas