This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:创建刷新脉冲以重新生成峰值电流

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663099/drv110-creating-a-refresh-impulse-in-order-to-recreate-the-peak-current

部件号:DRV110

您好TI-DRV11-Ream:

我今天已经发布了一个关于DRV110-8针版本输入电压的问题。 现在,我有另一个关于刷新脉冲的问题。 我的目标是以一种可以重新触发峰值电流脉冲的方式来处理DRV110。 没有具体的引脚,但我的想法是将EN-pin接地一毫秒左右。 然后等待一秒钟,例如。

IC这样做是否安全? 是否有其他选项可再次获取峰值电流脉冲?

谢谢,加油打气,

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    请允许我联系分配给此产品的工程师。 您应在2月12日星期一之前收到回复。

    此致,

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    很高兴为您提供帮助。

    我想你把它钉在头上。 ENS用于重新触发峰值电流。

    EN内部拉高。 连接到GND时,EN变为低电平,且DRV110电流降至0 (停止运行)。 当EN从地线断开时,它在内部被拉高,DRV110重新启动操作,并使电磁阀/继电器电流斜升至IPEAK以进行时间保持等

    此致,
    Kevin