This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] drv8320:感应软瓦操作

Guru**** 2371820 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661967/drv8320-operation-of-sensored-softwere

部件号:DRV8320

你(们)好

我正在使用BOOSTXLDRV8320H EVM评估DRV8320H。

要求是敏感的应用程序,所以我按照用户指南,建立了敏感的项目并将其加载到设备上。  

我相信到目前为止没有问题。

但是,我无法在BOOSTXL-DRV832x GUI中启动电机。

我获得了以下状态。

关于MSP430F5529LP板上LED1和LED2的状态,LED1为“切换”,LED1为“开”。

其它配置如下所示。

在进行此评估之前,我将R35,R36和R38的PWM输入电阻填充为0欧姆。

我在GUI中设置了1x PWM模式,然后开始电机驱动。

工具版本如下。

GUI:v 1.0 0 (3fb7e5)

CCS:版本7.4 .........0

电动机:TelcoMotion DT4260-24-055-04h-TI

作为一个附带说明,无传感器软件在同一电机上工作正常。

您能知道我的传感器软件不能正常工作的原因吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好na na78,

    由于您能够使用BOOSTXL-DRV8320H EVM以无传感器配置旋转电机,我想知道霍尔传感器连接是否存在问题。 霍尔传感器的电源和接地针脚是否正确连接? 您能否检查霍尔信号以确保它们正常工作? 我通常通过为大厅供电,用手指旋转转子,以及查看大厅输出来实现这一目的。 如果它们正在切换,则它们正在工作。

    另一个想法是关于固件。 《DRV832xx含传感器软件用户指南 》中指出,您需要修改Code Composer中的某些参数才能进行含传感器的操作。 你做过吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您确实上传了固件,并对其进行了修改,以实现感知操作。 我之前错过了这一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James

    感谢您的回复。

    关于大厅IC,我会检查一下。

    关于固件,我没有在CCS中对其进行修改。  我使用默认值。

    是否应在CCS中对其进行修改?

    我在下面附加了标题文件。  如果有任何问题,请指出。

    e2e.ti.com/.../TrapSensored_5F00_Parameters_5F00_Setup.h

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James

    霍尔IC的VCC将由该板提供,但将为3.3V。

    如果需要较大的VCC来使用霍尔IC,则应由其他电源提供。

    我的理解是否正确?

    顺便说一下,我从电机的霍尔IC上获得了以下霍尔信号,用手指旋转。

    您认为霍尔的此输出是否正确?   

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好na na78,

    我认为您使用的是正确的头文件,因此从软件方面来看应该没问题。

    但是,这些霍尔输出看起来不正确。 DRV8320EVM所期望的霍尔信号应该是0 V和3.3 V之间的干净开/关逻辑信号

    查看电动机或霍尔的数据表,了解霍尔所需的电源电压。 正确,它们可能需要更高的电源电压。 仔细检查传感器输出是否为漏极开路。 如果是,则可以将它们直接连接到EVM,因为EVM具有3.3 V的上拉电阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James

    大厅IC似乎已损坏。
    我换了其他的电机,感应软件运行良好。

    让我结束这个话题。
    感谢你的帮助。

    BestRegards