你(们)好
我正在使用BOOSTXLDRV8320H EVM评估DRV8320H。
要求是敏感的应用程序,所以我按照用户指南,建立了敏感的项目并将其加载到设备上。
我相信到目前为止没有问题。
但是,我无法在BOOSTXL-DRV832x GUI中启动电机。
我获得了以下状态。
关于MSP430F5529LP板上LED1和LED2的状态,LED1为“切换”,LED1为“开”。
其它配置如下所示。
在进行此评估之前,我将R35,R36和R38的PWM输入电阻填充为0欧姆。
我在GUI中设置了1x PWM模式,然后开始电机驱动。
工具版本如下。
GUI:v 1.0 0 (3fb7e5)
CCS:版本7.4 .........0
电动机:TelcoMotion DT4260-24-055-04h-TI
作为一个附带说明,无传感器软件在同一电机上工作正常。
您能知道我的传感器软件不能正常工作的原因吗?
BestRegards