This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801-Q1:关于相位控制

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/662558/drv8801-q1-about-phase-control

部件号:DRV8801-Q1

大家好,
我对DV8801-Q1的相位控制有以下疑问:

(1)如果在启用="H"时通过相位信号执行顺时针/逆时针切换,   
   驾驶台或IC是否存在问题?

(2)启用="L"时是否需要更改CW / CCW?
   如果是,
   是否需要确认电机停止?
    在什么情况下,即使您保持启用="1",您也可以更改阶段?

【电机规格】:直流电刷电机
·额定电压:24 VDC
·额定负载:9.8 mNm
·额定功耗:1.4 W
*实际上,它在直流电20 V时使用,稳流值为250 ~ 350 mA。

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sagar-San,

    (1)如果在启用="H"时通过相位信号执行顺时针/逆时针切换,
    驾驶台或IC是否存在问题?

    >>答案取决于工作条件和系统设计。 假设未超过绝对最大评级,则执行此操作应该没有问题。 请参阅以下其他详细信息。

    (2)启用="L"时是否需要更改CW / CCW?
    如果是,
    是否需要确认电机停止?
    在什么情况下,即使您保持启用="1",您也可以更改阶段?

    >>假设未超过绝对最大评级,则执行此操作应该没有问题。 请参阅以下其他详细信息。

    其他详细信息。 立即切换电动机的方向会导致过电流情况。 过电流电路将禁用输出1.2毫秒,导致电流流流回虚拟机。 如果VM接近建议的最大电压,并且散装电容器太小,则可能会损坏设备。

    因此,建议在切换方向之前停止电机。