你(们)好
我正在使用此IC驱动4 N-MOSFET H形电桥和一个电机。
我使用IN1和IN2 -> PH和EN。 我提供高至PH和PWM至EN。
模式已接地(Mode0)
n睡眠固定为5V。
SPI保持浮动-未连接,因为我不需要更改任何参数。
n故障和nWatch保持浮动。
虚拟机为2S Li-Po (7.4V)。
它不会驱动MOSFET -所以我有一个问题,我是否忽略了一些关键的连接/功能来正确使用(但在最少的实施中)?
此致,
Mateusz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在使用此IC驱动4 N-MOSFET H形电桥和一个电机。
我使用IN1和IN2 -> PH和EN。 我提供高至PH和PWM至EN。
模式已接地(Mode0)
n睡眠固定为5V。
SPI保持浮动-未连接,因为我不需要更改任何参数。
n故障和nWatch保持浮动。
虚拟机为2S Li-Po (7.4V)。
它不会驱动MOSFET -所以我有一个问题,我是否忽略了一些关键的连接/功能来正确使用(但在最少的实施中)?
此致,
Mateusz
对,我把它颠倒过来了。 AVDD= 5.0 ,DVDD = 3.3。
我已在撰写测量值之前删除了短信息。 1uF VCP上限值是否关键? 否则,我可能损坏了充油泵缸体。 如果是,则可能无法完全充电,6.6 就像在VM和VGSL = VM-2之间的中间位置,但我无法测量VGSL。
编辑。 VGSL为3.5V,VM为7.5V。 驾驶员相当正确地切换下安全门-使用PWM=0时电机正在制动(当尝试移动电机时,使用PWM=PWM 100 % 时,电机可以自由移动。
较高的安全门为0.0700V,因此我一定要尝试1uF并检查泵是否工作正常。