请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0987万EVM 在Thread:DRV1.0987万中讨论的其它部件
大家好,
我需要有关使用入门指南配置DRV1.0987万 EVM的帮助。
我安装了EVM GUI,并在演示模式下启动它(在连接了EvalBoard时也是如此),以获取一些屏幕截图。
当我尝试使用小数点将相位电阻设置为小于1时,输入被拒绝,当我使用逗号时,它恢复为0。
当我使用前缀时(m表示milli,u表示micro),数字也会恢复。
您是否知道我可以采取什么措施来解决此问题?
安装程序要求我下载NI Runtime 2014,我通过安装程序中提供的链接完成了下载。
我是否需要更新此信息?
有关扩展,请参阅随附的截屏。
在开始时从下拉菜单中选择另一个评估板,可使T Control Advance按预期工作。
你有什么提示吗?