This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:应用适用性

Guru**** 2369880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV110EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/662337/drv110evm-application-suitability

部件号:DRV110EVM
主题中讨论的其他部件:DRV110

您好,

我们需要一个截取和保持驱动器来测试电磁产品。 驱动器必须提供55V (2.9A)的拾取电压约1秒,然后在24VDC信号发出指令时,40秒内保持电压为24V (1.3A)。  

此产品是否适合此应用;如果适合,驱动器和线圈之间需要什么保护? 如果没有,您能否推荐合适的产品?  

非常感谢,
刘易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lewis:

    请允许我联系分配给此产品的工程师。 他们将在2月8日星期四之前与您联系。  

    此致,

    亚伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Lewis,

    很高兴在这里提供帮助!

    我相信它可能非常适合您的应用。 听起来就像您在寻找一种电压控制方法,但DRV110是一种电流控制器。 它向FET提供PWM,使电流流经电磁阀/继电器/等 低压侧使用电流感应电阻器测量通过电磁阀的电流。 您可以使用单独的电阻器设置峰值和保持电流,并使用电容器设置保持时间。 您提到的参数当然可以通过DRV110实现。

    驱动器和线圈之间不需要任何保护,因为DRV110控制FET,没有电流实际流经DRV110。 我唯一的问题是,驱动截齿的电压是否相同,VIN将使用什么?

    如果您想要使用DRV110EVM进行测试,则需要使用更高电流FET替换EVM上的FET,或使用较短峰值进行测试
    并保持当前状态。 它的额定电流为1A。 在2.9A时,它只能产生约1-10ms的脉冲。 除了取代FET之外,EVM还是一款很好的初步测试工具。 在产品文件夹(www.ti.com/.../toolssoftware)中还有TINA的瞬态模拟模型。

    此致,
    Kevin