请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV110EVM 主题中讨论的其他部件:DRV110,
您好,
我们需要一个截取和保持驱动器来测试电磁产品。 驱动器必须提供55V (2.9A)的拾取电压约1秒,然后在24VDC信号发出指令时,40秒内保持电压为24V (1.3A)。
此产品是否适合此应用;如果适合,驱动器和线圈之间需要什么保护? 如果没有,您能否推荐合适的产品?
非常感谢,
刘易斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.