This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] drv1.0983万:电机绕组

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661964/drv10983-motor-windings

部件号:DRV1.0983万

您好,
与正弦电流控制方案一样,DRV10xx使用带有正弦或梯形导向绕组的电动机是否更好?

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger,

    DRV10xsx部件中的算法假定正弦电机绕组。 它将驱动正弦电压以产生正弦电流。 当电流和电动机BEMF形状相同(并正确对齐)时,系统提供最小的扭矩纹波。 如果您使用梯形电动机,DRV10xxx部件仍将驱动正弦电压/电流,从而"对抗"电动机的梯形特性,并且解决方案中会出现扭矩纹波。

    谢谢!

    Brian