This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0987万:引脚输入电压和降压调节器问题

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661111/drv10987-pin-input-voltage-and-buck-regulator-issue

部件号:DRV1.0987万

1.数据 表中drv1.0987万的速度/DIR引脚输入电压为4 V。

    但客户界面始终约为5~5.5V。

    可能是可以 输入5.5V的速度/DIR引脚。

二.

如何设计优化drv10.9987万的电感器?

它是否有DCR和IDC限制?

客户担心drv1.0987万 EVM的电感器(47uH) 非常昂贵。

是否可以用便宜的替代?

 

是否可以通过更改电阻器和获得20mA电流来设计线性模式?

或 在降压模式下使用哪种电感器?

 

Vreg/SW/SWGND引脚在某些项目不使用5V时如何连接?

 

谢谢!

 

此致,

西门

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siden:

    让我在下面回答您的问题:

    1.  DRV1.0987万 SPEED (速度)/DIR Pin input voltage is 4 V in datasheet.(数据表中的转速/DIR Pin (针脚)输入电压是否 为5.5V?)
      1. 为了澄清,速度引脚的绝对最大电压为4V,速度引脚的最大工作电压为3.6V。
        1. 我们建议客户使用推荐操作条件中定义的规格,因为电气特性表中的规格已在此操作范围内进行了测试。 如果器件在建议的工作条件之外工作,TI将无法使用电气特性表来量化器件的行为。
        2. 绝对最大额定值是指设备可在其中操作的安全范围。 如果条件超出此范围,则设备可能会损坏。
      2. 因此,不建议在速度引脚上放置5.5V电压,这可能会损坏设备。
      3. 如果您可以量化速度引脚上的电压范围以控制速度。 引脚上的分压器可使用数据表中的内部速度引脚下拉电阻至接地规格进行设计。


    2. 如何设计优化DRV1.0987万 电感器? 它是否有DCR和IDC限制?  是否可以用便宜的替代?  
      1.  µH电感器的标准如下:47 μ m铁氧体额定值为1.15A。 这可在数据表的"外部组件"表中找到。 如果可以按照这些规格找到更便宜的电感器,则可以使用。

    3. 是否可以通过更改电阻器和获得20mA电流来设计线性模式?
      1. Vreg在线性模式下(使用电阻器)可以提供的最大负载电流为5mA。 电阻器必须为39欧姆,额定电阻为1/4W。  如果客户需要20mA负载电流,他们必须使用降压模式并使用上述电感器。
      2. 注意:不能修改降压和线性模式的组件值。

    4. Vreg/SW/SWGND引脚在某些项目不使用5V时如何连接?
      1. VREG/SW/SWGND在内部使用,用于器件中的1.8V和3.3V LDO。 因此,VREG必须以线性或降压模式连接,如数据表中所示。 如果不使用VREG,建议将设备置于线性模式,以减少设备使用的电流。

    希望这能回答您的问题,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Cole:

    感谢您的回答。

    西门