请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0987万 1.数据 表中drv1.0987万的速度/DIR引脚输入电压为4 V。
但客户界面始终约为5~5.5V。
可能是可以 输入5.5V的速度/DIR引脚。
二.
如何设计优化drv10.9987万的电感器?
它是否有DCR和IDC限制?
客户担心drv1.0987万 EVM的电感器(47uH) 非常昂贵。
是否可以用便宜的替代?
是否可以通过更改电阻器和获得20mA电流来设计线性模式?
或 在降压模式下使用哪种电感器?
Vreg/SW/SWGND引脚在某些项目不使用5V时如何连接?
谢谢!
此致,
西门