请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8834 您好,
我们的客户有关于DRV8834的问题。
我要为客户发布问题:
当设备处于低功耗睡眠模式(nSLEEP=Low)时,
从0.7 V到2.0 V的不确定电压被施加到
数字输入引脚(STEP,DIR,nENBL,M0,M1)持续几秒钟。
上述情况是否会导致设备故障?
我猜流经的电流会流经高压侧和
如果内部电路为CMOS,则输入电路的低侧晶体管。
提前感谢您的参与。
此致,
Takishin