This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:数字输入引脚的电压不确定

Guru**** 2371820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661007/drv8834-uncertain-voltage-to-digital-input-pins

部件号:DRV8834

您好,

我们的客户有关于DRV8834的问题。
我要为客户发布问题:

当设备处于低功耗睡眠模式(nSLEEP=Low)时,

从0.7 V到2.0 V的不确定电压被施加到
数字输入引脚(STEP,DIR,nENBL,M0,M1)持续几秒钟。

上述情况是否会导致设备故障?

我猜流经的电流会流经高压侧和
如果内部电路为CMOS,则输入电路的低侧晶体管。

提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takishin-san,

    在这种情况下,设备不会损坏。 将有一些额外的电流流经下拉电阻器。 如果可能,建议在睡眠模式下将输入设置为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回答。
    我会向客户报告此信息。

    此致,
    Takishin