This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:有关DRV8711的问题

Guru**** 2371820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/660977/drv8711-questions-about-drv8711

部件号:DRV8711

您好:

请帮助确认以下问题:

1.在正常操作中,步进电机运行到位置时,停止MCU的PWM输出,8711能否锁定电机?电机轴能否旋转。

2.工作状态是否无法关闭24V电源?

3. SPI写入8711的指令是否有详细描述?工作流程是否有简单的解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cris,

    1.在正常操作中,步进电机运行到位置时,停止MCU的PWM输出,8711能否锁定电机?电机轴能否旋转。

    >>当PWM停止时,电流仍流过电机。 轴不能旋转。

    2.工作状态是否无法关闭24V电源?

    >>您能解释一下吗? DRV8711可以使用8V至52V的电源进行操作。

    3. SPI写入8711的指令是否有详细描述?工作流程是否有简单的解释?

    >>您能解释一下吗? 是否要知道如何编写SPI指令? 您想知道每一位的作用是什么吗? 图1,17和18提供了有关写入和读取SPI指令的信息。 寄存器映射加上 www.ti.com/.../SLVA637www.ti.com/.../SLVA632 提供了有关位函数的附加信息。