This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:DRV8302在供电时加热,AVDD,GVDD和降压输出均为0V。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1087895/drv8302-drv8302-heats-up-on-giving-power-avdd-gvdd-and-buck-output-are-all-at-0v

部件号:DRV8302

大家好,

我正在使用DRV8302进行BLDC电机控制器设计。 我在使用DRV8302时遇到问题,因为只要我打开24V电源,它就会加热。 我已经测量了AVDD,GVDD和降压输出引脚的电压,它们都是0V。 我应该先测试什么?

我不确定我是否购买了正版DRV8302或其对应版本。 这是我购买的DRV8302的部件号(94C9H9TG4 DRV8302),请某人验证其是否为正版。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohammad,

    感谢您将您的问题发布到汽车驱动器论坛! 我有几个问题要问我是否能更好地理解这个问题。

    1.您是否正在使用将 DRV8302焊接到的定制PCB? 如果是,您能否提供原理图,看看设计中是否有任何可能导致此行为的因素? 听起来可能是可能发生对地短路/低阻抗,或者电源电压 可能未应用到正确的针脚。  

    2.您是否在多个主板上的多个设备上发现了此问题? 这种情况是否发生在具有全新设备的全新主板上? 是否有任何实例表明您能够成功打开设备电源?

    此致,

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我使用的是自定义PCB。 请在下面找到所附的示意图。

    是的,我在多个主板上的多个设备上发现了此问题。 它也发生在新的主板上。

    它只工作一次,但只有一个通道上的输出波形可用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是2个drv8302 IC焊接在同一电路板上的AVdd (Ch1-黄色) Gvdd (Ch2-紫色)的行为(Ch3-蓝色和CH4-绿色对应于第二个IC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系,它只是在输入上切换弹跳。 GVdd AVdd和PVdd从不开启。 此外,两个IC上的nFault和nOctw均为高电压(无故障或过流情况)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohammad,

    从原理图的角度看,我所看到的赛道上没有什么东西是令人感到关切的。 您能否测量PVDD1和PVDD2针脚处的电压? 我想看看在输入时发生了什么。 您能否验证部件的方向是否未反向焊接? 如果问题与降压相关,您是否可以使用EN_BUCK LOW启动设备?  

    此致,

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony,Talha。 我和穆罕默德正在就这个项目进行合作。 我们已完全禁用降压(降压连接至GND),以防稳压器导致这些问题。 PVDD1为24V,PVDD2也为24V。 我在此处附上我们设计的图像供您参考,可能PCB布局中的某些内容显然是错误的还是不是标准的?

    针脚1位于左下角  

    Top layerIn1In2Bottom layer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Talha,

    在我看来,在布局方面,没有什么是明显的问题。 是不是有维亚拉的帐篷? 我可以看到这样一种情况:    如果未拉紧导通孔,DRV的GND垫和接地垫附近的导通孔之间可能会出现焊接桥接。

    您能否测量设备在通电后消耗的电流? DVDD针脚处的电压是否也为0V? 还是输出3.3V?  

    您能否发送您的主板上IC的高质量图片,看看我是否能看到物理连接中可能存在问题的任何地方? 您也可以尝试测量PVDD引脚和GND之间的阻抗,以查看是否存在低阻抗路径。  

    一个侧注是,我不建议将CP1-CP2电容器放在板的底部,因为这会在该路径中增加电感,因为它 必须通过 2通电流,这会对涓流充电泵的性能产生负面影响。  

    此致,

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Talha,

    您是否仍需要此线程的帮助? 如果不是,请标记为已解决!

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN_gate针脚出现问题。 当此引脚设置为高电压时,将显示所有电压GVDD,AVDD和PVDD,尽管EN_GATE引脚仅负责启用驱动器和电流并联放大器的栅极。

    谢谢。