请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 尊敬的各位:
您能否告诉我从PVDD到SH_X引脚的总压降的平均值?
我应该注意此规范中的哪些内容?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的各位:
您能否告诉我从PVDD到SH_X引脚的总压降的平均值?
我应该注意此规范中的哪些内容?
此致,
您好,山本山,
此规格已从汽车级数据表中删除,因为我们发现它相对于其他电气特性而言是多余的。
驱动此规格的问题是,例如,如果PVDD = 12 V和SH = 7 V,充油泵将提供10 V栅极驱动的平均VCP。 但是,如果SHX低于PVDD的5V,则实际VGS将为15V,这将导致内部钳位二极管开始导电并消耗大量电源。 因此,问题是如果SHX引脚与PVDD的变化超过5伏,VGS夹将开始在高侧门引脚上导电。
我们从汽车数据表中删除了此规格,因为 它由内部相夹引脚电压差{(GHA-SHA),(GHB-SHB),(GHC-SHC),(GLA-SLA),(GLB-SLB), (GLC-SLC)}规格。6.1