This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605EVM-BT:启动问题

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, USB2ANY, DRV2605EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598278/drv2605evm-bt-boot-up-issues

部件号:DRV2605EVM-BT

客户提出的问题:

我有一个DRV2605EVM套件,我尝试使用它来测试几个不同的RAS。 文档中对如何连接EVM板以修改DRV2605配置有一些不清楚。 我最初以为我可以通过USB将EVM连接到笔记本电脑,它只能与Haptic控制台配合使用。 我是否需要单独的适配器,以便Haptic控制台可以与DRV2605EVM通信? 如果是,我们如何购买该零件? 否则,如何从Haptic控制台与DRV2605EVM通话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laura:

    感谢您将此问题发布到论坛。

    如果您查看 TI.com上的Haptics Control Console Software (Haptics控制台软件)页面,您将找到下一个表:

    在这里,您可以找到使用此软件的每个主板所需的附加硬件。

    您需要USB2ANY才能运行此主板。 遗憾的是,TI不再将此主板作为单独的部件销售。 它是作为使用它的某些EVM的一部分提供的。

    此致,

    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户回应:

    我有DRV2605EVM-CT和USB2ANY,但我找不到任何有关如何将这两个连接器连接在一起的文档。 我也找不到任何关于如何将这种组合板与Haptic控制台配合使用的文档。 阅读论坛,听起来这是最近使用USB2ANY而不是DRV-USBCOM-EVM的举动,而且文档还不存在。 我们需要测试振动器并做出决定,这阻碍了我们的设计。 可以帮帮我们吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laura:

    我们正在尝试找出使固件在线可用的最佳方式。 现在,我将向您发送一封电子邮件,其中包含有关USB2ANY的说明。