This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662EVM:高频输入PWM

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598882/drv8662evm-input-pwm-with-high-frequency

部件号:DRV8662EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8662

您好,我想知道高频(30-40k)的输入PWM是否可用于驱动触觉驱动器。 根据技术文档,建议在使用PWM之前使用低通滤波器,这将限制其仅用于低频应用。 感谢您的帮助!

Karun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Karun,

    欢迎来到E2E论坛,感谢您发布您的问题!

    如果您查看设备DRV8662的数据表,您将在第5页上找到此表:

    在这里,您可以看到设备内部的运算放大器存在带宽限制,具体取决于您正在使用的电压/增益。

    理论上,您可以使用频率更高的设备,但电压增益会下降,最终会变为单位。

    此致,

    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Marco帮我们清理!

    您是否推荐TI的其它压电驱动器,适用于更高频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Karun,

    不幸的是,目前我们没有适合更高频率的压电驱动器。 我们的路线图上有一些新设备,但我不确定这些设备是否更适合较高频率。

    此致,
    Marko