This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:DRV8301DCAR

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/599192/drv8301-drv8301dcar

部件号:DRV8301
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8069万

你好。

我对DRV8301的应用有几个问题。 *我正在尝试使用TMS320F2.8069万启动板和使用DRV8301的自定义逆变器来驱动MOSFET。

1.我是否可以使用100V总线的降压电压(24V,但共用同一接地)来为DRV8301供电,同时在3相逆变器的高压侧(在3个高端MOSFET的放电处)使用100V?  

2.我是否也可以将此驱动器用于感应电机?(我觉得应该没有什么问题,因为MCU需要更改其控制算法)如果是, 我是否需要对典型的应用电路进行任何更改? 如果没有,您能否详细说明为什么不能,并为3相感应电机推荐类似产品?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Akarsh,

    请查看 www.ti.com/.../tmdshvmtrinspin 电压马达套件&tisearch=Search-EN-Everything,了解有关如何使用系统的想法。

    要回答您的问题:

    1)高侧MOSFET的栅极需要~110V才能完全增强。 如果您将DRV8301降低至24V,您将需要某种类型的外部半桥驱动器,以在高侧MOSFET上获得适当的电压。

    2)是的,这可用于感应电机。 无需更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提前回复和信息。 我将审阅我的设计并相应地更改它们。 如果我有任何问题,我会回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用运算放大器放大DRV8301高侧MOSFET输出上的PWM输出是否有效?  

    否则,是否有任何方法可以根据需要将DRV8301的高侧PWM输出增加到110V?

    谢谢

    Akarsh Gopal