请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301 主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8069万
你好。
我对DRV8301的应用有几个问题。 *我正在尝试使用TMS320F2.8069万启动板和使用DRV8301的自定义逆变器来驱动MOSFET。
1.我是否可以使用100V总线的降压电压(24V,但共用同一接地)来为DRV8301供电,同时在3相逆变器的高压侧(在3个高端MOSFET的放电处)使用100V?
2.我是否也可以将此驱动器用于感应电机?(我觉得应该没有什么问题,因为MCU需要更改其控制算法)如果是, 我是否需要对典型的应用电路进行任何更改? 如果没有,您能否详细说明为什么不能,并为3相感应电机推荐类似产品?
谢谢。