大家好,
下面是数据表表表5中的4个问题。 错误条件和保护措施。
问题的目的是进行故障分析。
1. ERR引脚是否在内部上拉至VDDIO?
2.关于"违反直通保护", 如果3对PWM输入中的一对发生故障(=均为P/N输入高),或者在ERR处于低位之前,所有3对输入都需要发生故障,ERR引脚是否处于低位?
ERR针脚的故障阈值是多少?
3.有5个温度传感器。 它们位于何处? 如果5个传感器中的任何一个检测到温度过高,ERR针脚是否拉低?
3-2. 如果温度超过第二个阈值且设备进入全局重置,则ERR引脚状态如何? 高Z?
4.关于LOC,内部OSC (10MHz)的电源是什么? 是VCC3吗? 接地怎么样?
此致,