This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3201-Q1:表5。 错误条件和保护措施

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/596738/drv3201-q1-table-5-erro-conditions-and-protective-actions

部件号:DRV3201-Q1

大家好,

下面是数据表表表5中的4个问题。 错误条件和保护措施。

问题的目的是进行故障分析。

1. ERR引脚是否在内部上拉至VDDIO?

2.关于"违反直通保护", 如果3对PWM输入中的一对发生故障(=均为P/N输入高),或者在ERR处于低位之前,所有3对输入都需要发生故障,ERR引脚是否处于低位?

ERR针脚的故障阈值是多少?  

3.有5个温度传感器。 它们位于何处? 如果5个传感器中的任何一个检测到温度过高,ERR针脚是否拉低?

3-2. 如果温度超过第二个阈值且设备进入全局重置,则ERR引脚状态如何? 高Z?

4.关于LOC,内部OSC (10MHz)的电源是什么? 是VCC3吗? 接地怎么样?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tssuji-san,

    1.否,错误引脚未在内部上拉至VDDIO

    2.如果检测到任何线对存在违规,ERR引脚将被拉低

    关于"What is the failure threshold of ERR pin?(什么是ERR针脚的故障阈值 您能详细说明这意味着什么吗? ERR引脚的输出电压分别在'OH'和'OL'的规格中列为VDDIO - 0.2V和0.2V

    3. 5个传感器中的任何一个都将触发全局重置

    3-2. ERR引脚= L

    4.是VCC3,接地为GNDL

    此致,
    将托斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    谢谢你。

    我指的是通过故障排除的组合,这会导致ERR=低。 我了解任何输入对都违反触发器ERR的触发。

    关于3-2,即使设备关机并启动电源复位,ERR是否处于低电平?


    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tssuji-san,

    我不知道你对射门的确切含义。 任何射门组合都将导致ERR=低。

    对于3-2,在过热关闭期间,设备将具有ERR=L,但在温度恢复时将重置,此时如果没有错误,错误针脚将会高。

    此致,

    将托斯