主题中讨论的其他部件: DRV8301, MOTORWARE
您好,
我目前正在使用带有BOOSTXL-DRV8301 REV B的LaunchpadXL TMS320F 2.8069万M来驱动以下电机:FAULHABER MINIMOTOR SA 2444 S 024 B
我已附上了这款2Ohm,170uH电机的规格表,还将附上我的相关用户电机设置。
我的问题是,我能够在速度控制中指令电机,但我无法达到规格表上接近空载速度的任何位置。 它的额定转速为2.2万转/分,但我无法达到超过7500转/分的转速,并且会很紧张,因为系统想要消耗的电流超过其连续额定热电流限制(1.58A),所以我目前正在限制电源上的电流。 在转速高于数千转/分时(电流随着速度的变化而迅速增加),我不希望电机在无负载的情况下如此热地运行。
我希望设置非常高的PWM (100k+),但尝试了各种设置,但没有结果,我意识到DRV8301未被宣传为高PWM电机。
根据我的用户参数判断,系统是否有任何方面我还需要尝试调整,或者有什么大的东西我漏掉了? 请注意,我尝试了许多用户参数的各种值。 Rs,LS和Flux电机的手动标识不是很好,因此我使用了规格表和基本指南。