This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:有关差分输入的问题

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598382/drv595-question-regarding-differential-input

部件号:DRV595

我现在使用DRV595提供DC输出以驱动DC风扇。 我有一个直流输入电压作为参考。 因为我看到它是差分输入,所以我的潜能值为0伏。 但是,我在数据表中的某些地方看到它必须具有3V偏压,那么当我将接地线接至GND时,我的电路是否工作? 如果是错误的,我希望挽救这一原型。 我的电路也有3.3V电源。 是否可以将电压与3.3V (而不是3V)结合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 肖恩可以帮助您解决此问题,并将在当天晚些时候与您联系。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lixing,
    正如我们在电话中所说,您可以先在DRV595 EVM上执行一些实验。 如果您有更多问题,请发送电子邮件给我。
    此致,
    郑少文