请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8711EVM 主题中讨论的其他部件: DRV8711, DRV8825, DRV8825EVM
您好,
我希望 购买 速度可调且能够跟踪原位置通过情况的步进电机和控制器。 我感兴趣的是,DRV8711EVM上是否有信号输出,该输出能够指示通过45度原位置时电机重置为通电和重置。
我乐观地认为,有一种方法可以接入EVM上的引脚AOUT1,2和BOUT1,2 来导出并跟踪两个电流是否均等于其全部值的71 % -这是否可行?
如果没有,您是否会推荐任何电机控制器?
谢谢!
-Griffin Peterson