This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:在电机运行时跟踪A'原位置'

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM, DRV8711, DRV8825, DRV8825EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598069/drv8711evm-tracking-a-home-position-while-motor-is-in-operation

部件号:DRV8711EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8711DRV8825DRV8825EVM

您好,

我希望 购买 速度可调且能够跟踪原位置通过情况的步进电机和控制器。 我感兴趣的是,DRV8711EVM上是否有信号输出,该输出能够指示通过45度原位置时电机重置为通电和重置。

我乐观地认为,有一种方法可以接入EVM上的引脚AOUT1,2和BOUT1,2 来导出并跟踪两个电流是否均等于其全部值的71 % -这是否可行?

如果没有,您是否会推荐任何电机控制器?

谢谢!

-Griffin Peterson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Griffin,

    DRV8711没有此功能。 该固件可用于跟踪为确定原位置而发布的步骤。

    请查看DRV8825。 此器件具有集成FET和初始位置指示器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Griffin,

    DRV8711 没有此功能。 该固件可用于跟踪为确定原位置而发布的步骤。

    请查看 DRV8825。 此器件具有集成FET和初始位置指示器。

    [/引述]

    谢谢你的快速回复Rick!

    我真的在寻找一个评估模型-我找到了DRV8825EVM,但我找不到通过模块访问DRV8825 nHome输出的参考。 是否只能使用DRV8825读取该信号,或者在DRV8825EVM上是否可以访问nHome输出,但用户指南中没有显示该输出,因为该引脚不在其它DRV88XX型号上?

    还有一个问题- DRV8825数据表显示nHome的行为 是"在步骤表的起始状态时逻辑低"。 n在每次通过初始位置时,还是在电机重置且仍处于初始位置时,初始位置会降低?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Griffin,

    nHome引脚从DRV8825连接到EVM上的MCU,但固件不监控信号。

    每次设备通过初始位置时,都会断言nHome输出。