请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 尊敬的各位:
您能否教授有关死机时间和传播延迟时间的定义?
我无法理解电气特性(图11和图13)下这些参数的平均值。
■在图11中,传播延迟时间在哪里?
传播延迟时间是否包括死机时间?
或者,从tDEAD_TIME结束到 GHZ电压的50 % 上升的传播延迟是吗?
■在图13中,传播延迟时间在哪里?
我认为这个tDead时间是传播延迟时间,因为你定义tpd_Ir-O是正输入,在电特性下上升到GHS_x。
此外,从图11中,我 还可以认为,tDead从 两个门关闭时开始计算。
最后,我感到困惑的是传播延迟和什么是死时间。
如果您教我定义以及如何思考,我将不胜感激。
此致,