This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:死机时间和传播延迟时间之间的时差

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/598164/drv8305-the-difference-bwtween-dead-time-and-propagation-delay-ime

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

您能否教授有关死机时间和传播延迟时间的定义?

我无法理解电气特性(图11和图13)下这些参数的平均值。  

■在图11中,传播延迟时间在哪里?

传播延迟时间是否包括死机时间?

或者,从tDEAD_TIME结束到  GHZ电压的50 % 上升的传播延迟是吗?

■在图13中,传播延迟时间在哪里?

我认为这个tDead时间是传播延迟时间,因为你定义tpd_Ir-O是正输入,在电特性下上升到GHS_x。

此外,从图11中,我 还可以认为,tDead从 两个门关闭时开始计算。

最后,我感到困惑的是传播延迟和什么是死时间。

如果您教我定义以及如何思考,我将不胜感激。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    传播延迟规范定义为低侧或高侧MOSFET Vgs降至阈值以下的时间,用于确定MOSFET是否关闭。 从传递此阈值到插入deadtime之间的时间是tpd_match规范。