你(们)好 我正在使用FOC ESC中的DRV8305驱动总栅电荷为80nC的MOSFET。 PWM频率为45kHz。 我有几个问题。
1. 据我所知,我需要2-3安培的峰值栅极驱动电流来有效地切换MOSFET,但DRV8305提供的最大电流为1安培。 在我的情况下,这可能会带来什么负面影响? 我是否需要更改为栅极电荷较低的MOSFET?
2.我是否需要将寄存器中的HS和LS门控驱动控制设置更改为最大值? 现在,我的ESC能够以50-60 mA的标准设置很好地驱动我的电机。
一些解释会很有帮助,文档中关于此主题的内容不多。
谢谢!
罗马