This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3201-Q1:ADREF电压

Guru**** 2361240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3201-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/597875/drv3201-q1-adref-voltage

部件号:DRV3201-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS6.5381万-Q1

您好,

 

请回答客户的以下问题。

 

客户正在将TPS6.5381万-Q1的VDD5应用于DRV3201-Q1的ADREF终端。

VDD5的指定精度为+/-VDREF (4.9V至5.1V),但建议使用2 % 的工作条件

电压为0.7V至5V。

 

请告知当ADREF终端接通5.1V电压时,电流感应放大器的任何指定参数是否会降低。

 

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ushikubo-san,

    根据您指定的输入(4.9V至5.1V),我们不会期望任何参数降级,但是许多参数都基于ADREF的实际电压,因此钳表电压将根据您的输入进行设置。

    此致,
    将托斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的意思是"许多参数都基于ADREF的实际电压"?

    让我再次确认ADREF仅用作O1/2/3/4的钳位电压,并且更改ADREF电压不会影响其他电流感应参数?

    此致,

    信治(Shinji Tsunji)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tssuji-san,

    我的意思是,在数据表中有直接引用ADREF的参数,是的,它仅用作夹持电压。

    此致,

    将托斯